ABB 云传动,
能帮助您。
-
缩短停机时间
-
延长设备寿命
-
减少安全事故
-
降低维保成本
-
60000 +云传动设备 -
2800 +客户 -
18 +渠道数字化中心 -
4000 +日均事件数量 -
25GB +日均上传数据 -
3500 +注册用户
-
云连接 -
云监测 -
云诊断 -
云预测 -
云优化 -
云档案
-
云连接一键连云:标准配置,方便快捷
变频器集成云连接设备,不额外占用空间
免调试,上电即连接,3分钟上云,无需调试
设备上云后与您的控制系统独立,互不干扰,确保控制稳定可靠
-
云监测状态监测:设备状态,一目了然
通过网络连接,实时从您的设备采集设备运行数据
数据采集丰富全面,专注故障诊断和寿命预测相关数据
-
云诊断智能诊断:减少停机,增产降本
-
基于数据分析,为您的设备实现故障智能诊断与预测,减少非计划停机
联系ABB快速解决设备问题 :
- 24小时自助问答
- 线上专家支持
- 线下就近派工
-
-
云预测预测维护:主动维护,优化运维
专家系统通过检测设备运行的状态信息以及领先算法,主动预警变频器内部风机、电容、IGBT等器件的寿命及老化程度,指导制定维护计划
-
云优化状态优化:防患未然,省钱省心
ABB专属顾问针对具体设备提供运行及其配置,生成设备优化的专家分析报告
定期出具(根据服务协议以月/季度/年为单位)
-
云档案设备档案:设备信息,尽在“掌”握
防伪溯源
指导手册
查阅设备档案
联系线上客服
只需要轻松扫码,您就可以实时掌握设备全面信息:
-
ACS880
ACS880单传动能帮助您简化您的世界并开启所有的可能性。壁挂或柜体式传动为您提供充分的灵活性和性能。可定制功能用来满足用户在石油天然气、采矿、冶金、化工、水泥、电力、材料处理、制浆造纸、木工和船舶等行业中的精准控制需求。它基于ABB的通用传动平台打造,可在提升、起重机、挤出机、绞车、卷曲、传送带、搅拌机、压缩机、泵和风机等广泛的应用中实现精准控制。
-
ACS580
新一代兼容型壁挂式传动能简化您的生产流程和电机控制,轻松实现节能。同时,只需进行简单直接的设置或调试,您就可以控制不同行业的各种应用。大多数基本功能为标配内置功能,可以简化传动选型,不必配备额外硬件。作为ABB全兼容型传动产品系列的一员,其设计目的不仅仅是为了提供一种从技术上来讲功能全面的传动,而且是为了提供一款全兼容型解决方案,它适用于各类用户、过程、业务和环境。ACS580可以随时用于控制泵、风机、传送带、搅拌机及其他许多变转矩和恒转矩应用。
-
ACS530
ACS530是一款兼容型的ABB通用型传动产品。其丰富的内置功能及紧凑设计在简化工业应用操作的同时,确保更高的可靠性——特别是在恶劣的环境条件下的应用。
此款变频器可以广泛应用于各个工业领域,尤其是对于风机泵类应用进行了优化设计。多种专用宏的设计使其调试简单,接线方便。在其带来高可靠性的同时,仅需要很少的设置或调试工作量。
-
某石油化工企业 设备维护组长“疫情期间,ABB通过数字化方案帮我们处理了一起紧急故障停机,避免了每天数十万的停机损失。目前电气室的三台关键中压设备都在持续使用ABB云传动服务”
-
某钢铁制造公司 供电科长“ABB变频器在先进性、安全性、可靠性和产品服务方面都非常出色。此外,通过实用的数字化工具减少了设备保外维修成本,简化了维修维护人员工作,部分故障排除周期从一天缩短到一小时,大大提高了我们的工作效率。”
-
某变频器经销商 服务工程师“ABB的云传动产品为我们高效高质量的支持客户提供了强大的平台,让我们的工程师不再浪费“在路上”。据我所知,ABB变频器数字化增值服务已经走在了行业前沿。