云服务

ABB传动云服务包含状态监测,远程协助以及云端数据诊断和分析等功能,为您的设备运行保驾护航。

故障识别

技术支持

手机应用

如果设备出现故障,立即通过手机应用或邮件向客户发出提醒。








获取方式:手机应用

安卓应用市场 苹果应用市场

根据你的服务合同,可提供全天候服务。从客户呼叫ABB或授权服务伙伴数字化中心开始,最快时间内做出响应,减少您的停机等待时间







获取方式:手机应用

安卓应用市场 苹果应用市场

Drivetune是一款可让您通过移动设备以无线方式启动,调试并排除ABB变频器故障的应用程序!


通过直观的界面和故障排除指导,可使您快速有效地调试您的变频器,且可在一个仪表板上监视您的驱动器状态,性能和配置。


使用Drivetune,无需为这些操作进入危险或难以到达的工作区域。 您只需无线连接到变频器的蓝牙盘即可。 通过APP内传动在线模块,可以轻松获取ABB专家的远程支持,协助您调试和诊断故障。


特性:

通过手机启动,停止和控制变频器。

安全地访问和调整参数和设置。

监视变频器状态。 

通过故障排除指导来优化性能。

创建并共享备份和技术支持包(与ABB Drive Composer兼容)。 

支持ACS380,ACH580,ACQ580,ACS580,ACS530, ACS880和DCS880。


备注:传动需配备ACS-AP-W,ACH-AP-W或者ACS-DCP-W助手控制盘



获取方式:手机应用

安卓应用市场 苹果应用市场